mit hyperspeed in einer Kapsel unter der Erde unterwegs
Auch in der Saison 2023/24 mit dabei
Swissloop ist ein Zusammenschluss von Studierenden verschiedener Schweizer Hochschulen, die sich der Entwicklung von Hyperloop-Pods verschrieben haben. Die Hyperloop-Technologie, wie sie von SpaceX 2013 detailliert beschrieben wurde, zielt darauf ab, den Transport von Gütern und Personen durch Vakuumröhren mit extrem hohen Geschwindigkeiten von bis zu 1'200 km/h zu revolutionieren.
Erste Konzepte eines Rohrtransportsystems existieren seit dem frühen 20. Jahrhundert. Allerdings hat Elon Musk die Hyperloop-Technologie durch die Veröffentlichung eines detaillierten Whitepapers im Jahr 2013 erneut ins Rampenlicht gerückt.
Diese Technologie besteht aus aerodynamischen Kapseln (Pods), die nahezu ohne Luftwiderstand und Reibung durch die Röhren schiessen können. Durch diesen Ansatz wird ein besonders energieeffizienter und schneller Transport ermöglicht.
Test Swissloop Antriebssystem (Fotos von Swissloop)
Swissloop hat es sich zur Aufgabe gemacht, Prototypen dieser Pods zu entwickeln und sie in internationalen und europäischen Wettbewerben zu präsentieren. Dabei arbeitet das Team kontinuierlich an der Verbesserung der Antriebssysteme, Steuerungstechnologien und Sicherheitsmechanismen, um die Vision eines modernen und nachhaltigen Transportmittels voranzutreiben.
Seit 2017 unterstützt Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG das Swissloop-Team als Sponsor und Partner
Während unserer Zusammenarbeit durften wir uns mit Swissloop über einige Meilensteine und Erfolge freuen:
Saison 2023/24: Open Source Software und Rollout
Swissloop entwickelt kontinuierlich neue Anwendungen zur Steuerung der Prototypen, Auswertung und Visualisierung der Daten und zur Vereinfachung des Ingenieuralltags. Seit 2022 wird ein Teil des Codes schrittweise auf GitHub veröffentlicht, um den offenen Austausch von Ideen und Technologien in der Hyperloop-Gemeinschaft zu fördern.
Was beim Projekt 2023/24 im Fokus steht und welche Innovationen wir erwarten dürfen, erfahren wir beim Rollout des Projekts am 26. Juni in Dübendorf!
März 2021: „Coffee with Swagelok“ Interview
Während der Pandemie waren wir bei Swissloop in Dübendorf zu Gast. Tobias Müller interviewte Fabio Leuenberger, den Head of Mechanical Engineering von Swissloop, im Rahmen unserer Reihe „Coffee with Swagelok“.
Erfolgreiche Wettbewerbe 2021 bis 2023
2023: Bei der European Hyperloop Week (EHW) in Edinburgh erhielt Swissloop fünf Auszeichnungen: den Traction Award, den Electrical Award, den Sense & Control Award, den Würth Thermal Management Award und den Complete Systems Award.
2022: An der EHW gewann Swissloop zwei Auszeichnungen für das beste mechanische Subsystem und das beste Antriebssystem.
2021: Swissloop erhielt Auszeichnungen für das komplette Pod Design, die Levitation, den Antrieb und das beste elektrische System. Zusätzlich gewannen sie den Würth Elektronik Thermal-Management Award und den Nevomo Power Electronics Award. Ihr Pod mit dem Namen „Claude Nicollier“ erreichte in der SpaceX-Röhre eine Höchstgeschwindigkeit von 252 km/h und belegte den 2. Platz im Gesamtwettbewerb. Zudem erhielten sie einen Innovationspreis von SpaceX für ihren linearen Induktionsmotor und Wechselrichter.
Wie die Swagelok Druckregler, Schläuche, Verschraubungen und weitere Komponenten für Fluidsysteme im Pod im Einsatz sind, sehen Sie hier:
Swagelok Switzerland unterstützt Swissloop als Sponsor mit Fachberatung, Fluidkomponenten, Biegearbeiten, Montage-, Funktions- und Leckagentest
2020: Pod „Simona de Silvestro“ und Bremssystem mit Swagelok
In der Saison 2019/20 entwickelte Swissloop ein Antriebssystem, welches die Kapsel mit reiner Druckluft beschleunigen kann. Swagelok Switzerland war bei der Erarbeitung des neuen Bremssystems beteiligt und unterstützte Swissloop als Bronze Sponsor mit Fachberatung, Fluidkomponenten, Biegearbeiten, Montage-, Funktions- und Leckagetests.
Team Swissloop mit ihrer Transportkapsel Escher Elon Musk und Team Swissloop
Bildquelle: Swissloop / SpaceX
2017: Kaltgasantriebssystem für „Escher“
Mitte 2017 wurde in Los Angeles die zweite „Hyperloop Pod Competition“ von SpaceX durchgeführt. Das von Swagelok Switzerland gesponserte Schweizer Team Swissloop erreichte den dritten Platz. Ihre Transportkapsel „Escher“ war die erste, die von Elon Musk mit einem Kaltgasantrieb auf die Strecke zugelassen wurde. Das Antriebssystem, welches die Kapsel mit reiner Druckluft beschleunigt, wurde in enger Zusammenarbeit mit Swagelok als Proplusion Hauptsponsor entwickelt. Wir durften Verschraubungen, Schläuche, Rohre und Druckregler liefern sowie das Team bei Biegearbeiten, Montage-, Funktions- und Leckagentest rund um den Tankantrieb der Kapsel unterstützen.
Wir sind stolz, Partner dieses innovativen Teams zu sein und wünschen dem Swissloop Team weiterhin viel Erfolg.
Kontakt
Bei Fragen zum Sponsoring oder zu unseren Produkten freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. E-Mail: info@arborag.ch| Tel. +41 56 485 61 61