alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
ARBOR Fluidtec AG | Swagelok Switzerland

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

VISTA Kreislauf-Abwasserbehandlungsprojekt von TreaTech

Innovatives zirkuläres Abfallbehandlungssystem von TreaTech: VISTA

Eine bahnbrechende Lösung für die Abfallbehandlung wird Realität: Ende 2024 wurde die erste Kreislauf-Abfallbehandlungsanlage VISTA von TreaTech am Standort von Ecorecyclage, einem führenden Biogasproduzenten in der Westschweiz, erfolgreich installiert. TreaTech, ein Spin-off der EPFL und seit 2015 aktiv, hat mit dieser innovativen Technologie die Möglichkeit geschaffen, verschiedene industrielle, landwirtschaftliche und kommunale Abfallströme zu reinigen und gleichzeitig erneuerbares Gas zu erzeugen, das direkt in das Erdgasnetz eingespeist werden kann. Für dieses Projekt wurde das Unternehmen mit dem renommierten One Creation Environmental Award ausgezeichnet.

Demo Anlage VISTA von TreaTech

Die Herausforderung: Klärschlamm und Mikroplastik
Ein zentrales Problem im Abfallmanagement ist Klärschlamm, der häufig als Nebenprodukt von Abwasserbehandlungsanlagen anfällt. Obwohl Klärschlamm wertvolle Nährstoffe wie Phosphor enthält, ist er oft mit Schadstoffen wie Mikroplastik, Schwermetallen und pathogenen Mikroorganismen belastet. Mikroplastik, das aus der Verwendung von Kunststoffen in Industrie, Landwirtschaft und Haushalten stammt, stellt eine besondere Herausforderung dar, da es in Kläranlagen schwer vollständig entfernt werden kann und potenziell in die Nahrungskette gelangen kann.

Die VISTA-Technologie
Das innovative Verfahren der VISTA-Anlage nutzt katalytische hydrothermale Vergasung, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Mit dieser Technologie können bis zu 200 kg Klärschlamm und andere organische Abfälle pro Stunde behandelt werden. Bei hohem Druck und Temperaturen werden Schadstoffe wie Mikroplastik, Chemikalien und Bakterien zerstört. Gleichzeitig entstehen wertvolle Ressourcen: methanreiches Gas, sauberes Wasser und wertvolle Mineralien.

Diese Methode trägt nicht nur zur Reduzierung der Umweltbelastung bei, sondern leistet auch einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende und Ressourcenschonung.

Swageloks Beitrag zum Erfolg
Swagelok ist stolz darauf, dieses zukunftsweisende Projekt mit hochwertigen Rohrverschraubungen und Ventilen unterstützt zu haben, die Drücke von bis zu 400 bar sicher bewältigen. Unsere Komponenten spielen eine wesentliche Rolle bei der präzisen und zuverlässigen Funktionsweise der VISTA-Anlage und tragen dazu bei, dass die Technologie effizient und nachhaltig arbeitet.

Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie fortschrittliche Technologien genutzt werden können, um Abfallströme in wertvolle Ressourcen umzuwandeln. Es verdeutlicht auch, wie wichtig robuste, leistungsstarke Systeme für den Erfolg solcher bahnbrechenden Entwicklungen sind.

Für weitere Informationen über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten kontaktieren Sie uns unter info@arborag.ch.