alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Switzerland – ARBOR Fluidtec AG

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

ARIS (Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz)

ARIS - Wo Visionen und Menschen wachsen 

 

Bei ARIS (Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz) wird die Forschung des Weltraumes, die praktische Arbeit rund um Projekte und die persönliche Entwicklung kombiniert und gefördert.

 

Studenten werden ermutigt, Verantwortung zu übernehmen und eine Vision zu definieren und umzusetzen. Dies alles sind Eigenschaften, welche zukünftige Führungskräfte, Manager und Ingenieure leben müssen, um erfolgreich die Zukunft der Erde und jene des Weltraums zu gestalten.

 

Visionen unterstützen

Um technische Visionen realisieren zu können, braucht es nebst grosser Neugier und Engagement der beteiligten Teams oft auch die Unterstützung von Partnern aus der Industrie. Hier kommen wir ins Spiel; Swagelok Switzerland unterstützt die Projekte von ARIS seit 2018. Sei es mit passenden Komponenten,  Baugruppen, Schulungen, Montageunterstützung oder mit Wissen von unseren Spezialisten aus einem Fachgebiet. Uns ist es ein grosses Anliegen, Projekte aus der Forschung und Entwicklung zu unterstützen.

 

ARIS Prüfstand 

Prüfstand | Quelle: ARIS

 

Projektübersicht

 

2023

PROMETHEUS 2023 (Weiterentwicklung Flüssigkeitsantrieb LEA)

Show-Firing - Es ist vollbracht!

 

Wir sind stolz darauf, dass die Swagelok Rohre und Verbindungen dazu beigetragen haben, die anspruchsvollen Anforderungen zu meistern und einen zuverlässigen und effizienten Flüssigkeitsfluss sicherzustellen. Wir bedanken uns herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen in Swagelok und unsere Produkte, die zum dichten Verschluss, der effizienten Gasverteilung und erfolgreichen Tests beigetragen haben.

 

Systemaufbau Teststand Prometheus

Systemaufbau Teststand| Quelle: ARIS

 

 ARIS mobiler Prüfstand Hot fire: Mobiler Prüfstand
Hot Fire PROMETHEUS| Quelle: ARIS

 

Für die Weiterentwicklung des Flüssigkeits-Raketentriebwerks PROMETHEUS und des zugehörigen Teststandes wünschen wir dem gesamten ARIS Team weiterhin aussergewöhnlichen Erfolg. 

 

2022

LEA - Flüssigkeitsmotor

 

Nach einer Reihe erfolgreicher Projekte mit Hybridmotoren gibt ARIS Studenten die Möglichkeit, das vielversprechende Gebiet der Flüssigkeitsmotoren zu erforschen: LEA, der erste Flüssigkeitsantrieb, der jemals bei ARIS entwickelt wurde.

Dieses Projekt, bei dem kryogene Komponenten zum Einsatz kommen, bildet die Grundlage für eine neue Generation von Triebwerken, die in den kommenden Jahren entwickelt werden sollen.

 

LEA ist innovativ und bietet die Möglichkeit, die Forschungsmöglichkeiten zu erweitern, wertvolle Daten zu sammeln und die Erprobung neuer Technologien und Projekte zu erleichtern. Tatsächlich ist nicht nur der Motor selbst neu, sondern auch der mobile Prüfstand, auf dem er getestet wird. Im Gegensatz zu früheren Projekten, bei denen die Tests in Containern durchgeführt wurden, ist der für LEA entwickelte Prüfstand eine absolute Innovation. Er ermöglicht eine schnellere, einfachere und ortsnahe Prüfung sowohl von Hybrid- als auch von Flüssigkeitsmotoren. Diese Vorteile waren bisher nicht gegeben, da die Verwendung des Containers erforderte, dass er vor Ort vorbereitet, mit grossem Aufwand transportiert und dann bei Bedarf für einen Test zugänglich gemacht werden musste.

Der mobile Prüfstand ist unbestreitbar ein großer Vorteil und eignet sich perfekt für modulare Tests in der ersten Entwurfsphase. In Kombination mit unserem neuen Datenerfassungs- und Steuerungssystem werden wir die Entwicklung zukünftiger Motorkonstruktionen beschleunigen.
Swagelok hat das Projekt eng unterstützt und dem Team geholfen, ein neues Treibstoffversorgungssystem zu entwickeln, das den Bedarf an zwei Flüssigtreibstoffen abdecken kann.

 

Einige der von uns gelieferten Teile: Rohre aus rostfreiem Stahl, Rohrverschraubungen, Kugelventile und pneumatische Stellantriebe, Druckminderer, Sicherheitsventile, Rückschlagventile, Rohradapter und Probezylinder (Run-Tanks).

 

Prüfstand für Rakete Lea Prüfstand mit Swagelok Komponenten Prüfstand für Rakete

Quelle: ARIS

---

 

Oktober 2021

DAEDALUS - Hybrid-Raketentriebwerk

DAEDALUS war ein äußerst wichtiges Projekt für ARIS, da es ein Hybridtriebwerk entwickelte und in die PICCARD integrierte, die erste fliegende Hybridrakete von ARIS.  
Das Team schuf die Voraussetzungen für die Teilnahme von ARIS an der European Rocketry Challenge 2021 in der Kategorie '30k feet engine researched and developed by students'. Im Oktober 2021 erzielte DAEDALUS mit 21.325 Fuß sogar einen Weltrekord, wodurch das ARIS-Team den Titel für den höchsten Flug einer von Studenten entwickelten Hybridrakete in dieser Kategorie erringen konnte. 

 

Wir sind stolz, dass wir dieses Projekt unterstützen durften und wünschen dem Team weiterhin viel Erfolg bei den Wettbewerben. 

---

 

2018|2019

RHEA - die erste Generation von Hybriden Raketenantrieben 

 

DAEDALUS war nicht das erste Projekt zur Entwicklung eines Hybridantriebs. Seit der Gründung von ARIS ist klar, dass kommerzielle Feststoffraketentriebwerke nur eine Übergangslösung sind. Um höher und schneller zu kommen, müsste ein eigenes Triebwerk entwickelt werden. Daher wurde im September 2018 das RHEA-Projekt ins Leben gerufen, um die Grundlage für die Entwicklung des ARIS-Triebwerks zu schaffen.

Ziel: 9km Flughöhe 

Herausforderung: Hocher Druck, exakte Regelung, brennbare Gase

Swagelok durfte das Projekt RHEA massgeblich im Bereich rund um die Testinfrastruktur unterstützen:

  • System für die Flüssigkeitsversorgung (Fluid Supply System (FSS))
  • Testbank im Maschinenraum (Engine Compartment)
 

ARIS - Flüssigkeits-Versorgungssystem

(Quelle: ARIS)

   

Projekt RHEA - Final Firing

 

Mehr über ARIS und Ihre Projekte erfahren

Auch in Österreich gibt es Teams, die ambitioniert an Raketen tüfteln. Unsere Partnerdistribution, Swagelok Austria, hat das Aerospace Team der Uni Graz im Juni 2021 besucht und ein Interview geführt. Hier geht es zum Video.

---

Sie haben Fragen zu den Swagelok Serviceleistungen oder Produkten? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
E-Mail info@arborag.ch | Tel. +41 56 485 61 61